This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:使用无源多路复用器进行电缆交换

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229260/ds90ub941as-q1-using-a-passive-mux-for-cable-swapping

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS460

我想在专有交替模式下通过 USB-C 电缆使用 DS90UB941。 我想我可以使用 TI HD3SS460来实现这一点。   HD3SS460 可以交换所有四个对、因此它在0-2V 共模下接受高达1.8Vpp 的信号。  根据 DS90UB941数据表,1.8Vpp 似乎是可以接受的,但我没有看到任何关于 FPDIII 信号共模电平的信息。 不过、我看到它们在解串器的输出和输入上进行了电容耦合。

这是否看起来应该正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    根据 产品页面上 HD3SS460的 s 参数模型、IL/RL 性能看起来适用于 DS90UB941AS-Q1的多路复用。 FPD-Link 器件的共模电平可以与之搭配使用、因为它们的共模电压为550mV、单端摆幅最大为600mV  

    FPD-Link 的通道要求可在 NDA 下提供、因此如果您想讨论此问题、请向我发送一条专用的 E2E 消息。 FPD-Link 的要点是 SER/DES 之间的全通道 s 参数(插入损耗、回波损耗、串扰)必须满足 FPD 通道规范、该规范包括两侧的 PCB、电缆和中间的连接器。 与我们通常建议的 PCB 部分相比、HD3SS460的规格具有稍低模式的低频插入损耗、 但是、只要电缆长度/电缆类型具有低插入损耗、总通道仍然可能满足规格、这最终取决于此处的电缆类型/质量。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解答。 我将发送一条私密消息。