This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212可以是10Gbps 信号中的 A0p/n 双向 B0p/n

Guru**** 2585155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1223906/tmuxhs4212-tmuxhs4212-can-be-a0p-n-bidirectional-b0p-n-in-10gbps-signal

器件型号:TMUXHS4212

大家好  

我是否可以知道 TMUXHS4212可以在同一通道的 A0p/n 至 B0p/n 和 B0p/n 至 A0p/n 上以10Gbps 的速度运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是双向的。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1.如果我使用10GBASE-T1、我应该选择一个、b、c 方框图应用吗?

     2.如果推荐使用方框图(c)、应该为上拉 Vbias 设置多高的电压?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10G Base_T 的 CM 电压是多少?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1.我可以问一下 CM 的全名吗?

    顺便说一下、802.3ch vpp 为1.3V

    2、如果我  在10GBASE-T1中使用 TMUXHS4212、VCC 应该连接多少伏特?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

      1:CM 是共模电压。

      2:1.3V 为单端或差动、foe 4212、最大差动电压为1.8V。

    此致

    布赖恩