This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:查找 I/O 扩展器、其默认初始化为启动时输出低电平。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228745/pcf8574-looking-for-i-o-expander-with-default-initialization-to-outputs-low-at-start-up

器件型号:PCF8574
主题中讨论的其他器件: TCA9534

正在寻找可替代 PCF8574的 I/O 端口扩展器、该器件在初始化时具有输出低 I/O、而不是输出高电平。  最好是引脚兼容并使用相同的 I2C 寻址配置。

此处是第5页上注释2的链接:"(2)上电复位电路使用 VCC < VPOR 来复位 I2C 总线逻辑、并将所有 I/O 设置为 逻辑高电平 (将电流源连接至 VCC)。"
https://www.ti.com/lit/gpn/pcf8574

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9534与之类似、但配置寄存器更多。 启动时、所有引脚都配置为输入、因此您可以添加下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  查看规格后、很有可能这可以在我们的应用中发挥作用、而无需更改铜线、并且可能只需要在固件中更改地址。  一些类似的 I/O 扩展器也作为输入启动、但具有弱的100uA 上拉电流源、该电流源足以使一些预偏置 NPN 的下游正常工作。  这里没有提到弱上拉、因此如果它们真正为高阻态、已经在预偏置 NPN 中的下拉应该能够在 INIT 期间将其拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉是 TCA95之间的差值 3. X 和 TCA95 5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我更换了器件、由于预偏置 NPN 下游的下拉电阻、在启动时输出默认为低电平。  这解决了我的问题。  谢谢!