This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6x 至 DP83867IR:如何在地址高于0x001F 的 DP83867中读取/写入寄存器值?

Guru**** 2923140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229183/faq-am6x-to-dp83867ir-how-to-read-write-register-values-in-dp83867-with-addresses-above-0x001f

器件型号:DP83867IR

问题说明:

您好、专家:

如何在地址高于0x001F 的 DP83867中读取/写入寄存器值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案:

    0x001F 以上的地址位于扩展寄存器组下、并且使用间接寻址通过寄存器 REGCR (0x000D)和 ADDAR (0x000E)访问它们。

    REGCR: 寄存器控制寄存器[0x000D]

    位名称

    默认值

    该设计的链接

    15:14

    停止

    0、RW

    00 =地址

    01 =数据、无后增量

    10 =数据、读写后增量

    11 =数据、仅写入时的后增量

    13:5

    保留

    0、RO

    保留:写操作被忽略、读为0

    4:0

    DEVAD

    0、RW

    器件地址: 位[4:0]、将 ADDAR 寄存器(0x000E)的任何访问定向到适当的 MMD。 DP83867使用特定于供应商的 DEVAD [4:0]=1111来进行访问。

    通过寄存器 REGCR 和 ADDAR 进行的所有访问都应使用此 DEVAD。 其他 DEVAD 的事务都会被忽略。

    ADDAR: 地址或数据寄存器[0x000E]

    位名称

    默认值

    该设计的链接

    15:0

    地址/数据

    0、RW

    如果 REGCR 寄存器15:14 = 00、则保存 MMD DEVAD 的地址寄存器、否则保存 MMD DEVAD 的数据寄存器。

    REGCR 的位设置将 ADDAR 寄存器的工作定义为包含地址值或数据值。

    • 如果 REGCR = 0x001F -> ADDAR 中包含的值将包含目标寄存器的地址。
    • 如果 REGCR = 0x401F -> ADDAR 中包含的值将包含目标寄存器地址中的值。

    编辑这些寄存器值的步骤:

    {例如:将值0x0480分配到地址位置0x0025}

    序号

    步骤

    各自命令

    1.

    设置 REGCR = 0x001F

    phytool ethX/0x0/0x000D 0x001F

     

    2.

    将 ADDAR 设置为指向目标寄存器的地址= 0x0025

    phytool ethX/0x0/0x000E 0x0025

     

    3.

    设置 REGCR = 0x401F

    phytool ethX/0x0/0x000D 0x401F

     

    4.

    将 Addar 设置为要分配给 Addar 先前指向的位置的值

     

    phytol ethX/0x0/0x000E 0x0480

     

    如需读取扩展寄存器组中寄存器的值:

    序号

    步骤

    各自命令

    1.

    设置 REGCR = 0x001F [附加地址模式]

     

    phytool ethX/0x0/0x000D 0x001F

    2.

    ADDAR = 0x0025 (指向要读取的寄存器地址)

    phytool ethX/0x0/0x000E 0x0025

     

    3.

    设置 REGCR = 0x401F [附加数据模式]

     

    phytool ethX/0x0/0x000D 0x401F

     

    4.

    读取 ADDAR

    phytool 读取 ethX/0x0/0x000E。

     

    谢谢、此致

    Rimika