This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:引脚输出功耗

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228942/pcf8575-pin-output-power-consumption

器件型号:PCF8575

对于 PCF8575、如何估算用作输出 GPIO 的引脚的功耗?

IOH 是要使用的参数吗?

在数据表中、IOH 出现在多个不同位置且值不同:

  • 6.1:-4mA +-100mA (这么大?)
  • 6.3:-1mA
  • 6.5:-30 ~-300uA。

我想知道要使用哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值告诉您器件在哪个电流下可能会损坏。
    建议运行条件告诉您保证电气特性的最大电流。
    电气特性中的 IOH 条目用于指示弱上拉的驱动强度。

    Icc 定义为流入 VCC流出 GND 的电流。 流入或流出 I/O 引脚的电流取决于负载。