This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:C1+/C1-最大电压

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228939/trs3243e-c1-c1--maximum-voltage

器件型号:TRS3243E

C1+(C2+)とC1 -(C2-)の間に加わる最大電圧値を教えてください。接続するCapacitorの定格電圧選定に使用します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用电荷泵将 V+和 V−调节到大约5.4V 和−5.4V。因此每个电容器上的电压不会大于该电压。