This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:失效防护

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228617/thvd1420-fail-safe

器件型号:THVD1420

您好!

我知道 THVD1420具有内置失效防护功能。

如果客户连接冗余外部失效防护电阻器、是否可以?

以下电阻器连接到现有电路的总线端子。
A:上拉4.7K
B:下拉4.7K

我认为冗余失效防护电阻器没有问题、但如果最好将其移除、请告诉我原因。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部失效防护电阻器可在总线空闲时抑制噪声容限、但也会增加功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    Clemen 是正确的-添加额外的外部失效防护电阻器可以提高噪声容限、但代价是会产生额外的功耗。  

    通常建议只添加一对外部失效防护电阻器-即一个在 B 端下拉、一个在 A 端上拉、因为这些将有助于使整个总线偏置。  

    在调整电阻器的大小时、唯一应考虑的是共模负载、即如果您将除了驱动器之外的每个电压源短路并移除终端电阻器、则共模负载是 A 或 B 与 GND 之间的阻抗。  该值应不小于375欧姆。 THVD1420还将加载总线-由于这是1/8单元负载器件、因此我们可将其输入阻抗近似为96K 欧姆

    结果就是这样的公式:  

    其中 R_TRx = 96k  

    R_FS = 4.7K

    N =总线上的 THVD1420 IC 数量

    M =失效防护电阻器的总数/2 -->因此对于外部失效防护装置,建议的 M 值为1,因为 A 上有1个电阻器,B 上有1个电阻器,如果每条线路上的电阻器值增加到2,则 M 将增加到2。  

    该公式假设所有失效防护电阻器的大小相同-这是建议使用的。

    如果 RCM >= 375、则没有问题。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San、Clemens-San、
    感谢您的评分