This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:TPD2S300-Q1规划和 IPP-PI 路线图

Guru**** 2922410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228644/tpd2s300-tpd2s300-q1-plan-and-ipp-pi-roadmap

器件型号:TPD2S300

大家好、

我们是否有 TPDxS300汽车版本的计划?

另外、从哪里可以找到 IPP-PI 路线图?

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您是否需要 Q100版本? 您的应用是什么? 是否需要汽车? 谢谢你。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    是的、客户需要汽车版本。 它用于带 DP 的车载 USB 充电器。

    谢谢!

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    现在我们没有用于 CC 引脚保护的分离器件、如果您的应用是车载 USB 充电器、可以考虑我们的集成方案 TPS25830A-Q、它集成了 CC、VBUS 和 DM&DP 保护、谢谢。

    此致、

    Kuno.