This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:HDMI 显示输出不工作

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226081/tpd12s521-hdmi-display-output-not-working

器件型号:TPD12S521

您好!

我们的设置和问题与上一个问题非常类似:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114255/tpd12s520-hdmi-output-not-working/4130130?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPD12S521#4130130 

在本例中、我们已经使用 TPD12S521作为供电方、但显示屏上仍未显示任何数据。 有关显示器的串行通信(随附图像)、有一些信息显示、但与我们在制造商的评估 PCB 中插入相同的模块相比、信息少了很多(例如、有更多有关"模式"的选项)。

有什么见解如何解决这个问题?  

这是否与 HDMI 1.4版本有关? 其工作的评估模块具有一个采用 HDMI 2.0和向后兼容标准的 IC。  

我们还修改了 I2C // CLK_IN 和 DAT_IN 上拉电阻器,但此处问题没有变化。

感谢您的任何帮助!  

 想知道该案件是如何解决的很有趣:D  

此致!

Cora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cora:

    再次指派给负责欧盟的 Shuai,谢谢你们。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们一直在测量电压。 就会看到怪异的东西。  

    在源极侧、我们不会看到任何电压。 在连接器侧、当插入 HDMI 电缆时、我们看到+LINE TXD 上为3.3V。

    这是否表明配置有问题?

    此致!

    Cora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cora,ñ a

    谢谢您的支持、我将查看此案例、然后回来与您联系。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cora:

    您能帮助我们先检查5V_SUPPLY 和 LV_SUPPLY 状态吗?

    最好通过示波器观察5V_SUPPLY 和 LV_SUPPLY 的电压电平。 因为这些仅是电源的两个建议操作条件。 我希望确认该器件是否可以正常工作。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、这是一个更简单的问题和解决方案。  

    参考设计使用了一个 在传输线路内部连接的 ESD IC (TPD12S521替代方案)。 更改到该图时、我们没有意识到原理图符号在[Source pins - IC - Connector pins]之间没有连接、因此在检查布局规则时没有给出错误。

    当我们想对 TDX 线路进行一些不同的测试时、我们很快就在布局上找到了这个问题

    我们修补了变速器线路的短路,它的工作方式是:D  

    我将附加图像供参考、可能对某人有用! 虚拟错误//容易修复!

    谢谢!

    Cora.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cora:

    非常感谢您亲切的分享。  

    我认为这对其他会选择 TPD12S521的人也有帮助

    此致

    Shuai