This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:可以在 VCC1=3.07V 和 VCC2 = 3.3V 的情况下使用开关配置吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228469/pca9306-can-switch-configuration-be-used-with-vcc1-3-07v-and-vcc2-3-3v

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

大家好!

我的一个客户正在考虑将 PCA9306用于他们的新产品。
此时、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
他们需要使用器件数据表中图8-5的开关配置、其中 VCC=3.07V 和 VCC2 = 3.3V。
在这种情况下、是否有任何问题?

问题2.
如果用法没问题、那么打开/关闭的 EN 引脚阈值电压是多少?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这没问题;开关配置适用于任何低于0.7V 的电压差
    2.当 EN 高于 FET 的阈值电压(约为0.7V)时,低电平信号可以通过。

    如果您只需要一个开关、最好使用真正的开关、如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Unknown 说:
    q1.
    他们需要使用器件数据表中图8-5的开关配置、其中 VCC=3.07V 和 VCC2 = 3.3V。
    在这种情况下,是否有任何问题?

    这应该不是问题。 我假设 EN 引脚电压是3.3V。 这会将栅极电压设置为足够高的内部 passFET、以便在拉至逻辑高电平时使两侧保持分离。  

    Unknown 说:
    Q2.
    如果使用没有问题、那么打开/关闭 EN 引脚的阈值电压是多少?

    我同意克莱门斯的观点。 当 EN 引脚电压高于 PassFET 的阈值电压(~0.7V)时、它允许低电平信号通过器件。 例如、如果您有3.07V 的 I2C 信号而 EN 电压为3.3V、则您会希望该器件将1侧和2侧分开。 当 I2C 信号开始在1侧拉低时、当1侧达到3.07 - 0.7 =~2.37V 的电压时、1侧和2侧信号会相互跟随。  

    如果您在寻找能够完全关闭器件的特定 EN 电压阈值、则需要使用 SN74LVC2G66提供的 Clemens 建议的器件。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Tyler、

    非常感谢您的答复。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。