This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:使用 DS90LV047ATMTC 的 Sub-LVDS 信号电平转换操作

Guru**** 2510315 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229537/ds90lv047a-sub-lvds-signal-level-conversion-operation-using-ds90lv047atmtc

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件: DS90LV001

大家好、TI_E2E。

请告诉我随附文件中三个问题的答案。

TI_E2E_DS90LV047A_20230523.pdf

e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_DS90LV047A_5F00_20230523.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu:

    谢谢、请在明天之前提供、由相关工程师作出进一步说明。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Osamu:

    很抱歉回复延迟。 请在下面查看我的答案。

    1) 1)不是、为电平转换添加电阻器没有问题。 只需确保每个输出引脚上的等效电阻为50Ω Ω。

    2) 2)在较高频率下、振幅可能会降低、但不会低于1.125V 的最小差分输出电压

    3) 3)没有 DS90LV047A 和 DS90LV001上的最小频率规格

    我们确实提供了介绍如何将 LVDS 转换为 SubLVDS 的应用手册。 请参见 SNLA353。 如果在您的电路板上是可行的、您能否尝试应用手册中显示的电阻器网络、看看它是否可以解决问题? 谢谢!

    此致、

    Josh