This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:使用设置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231242/tca9617a-usage-setup

器件型号:TCA9617A

您好、支持团队、

我的客户询问 TCA9617A 是否可以接受 B 侧的 I2C 主器件和 A 侧的从器件、您可以确认吗? 它们使用 VCCA < VCCB。 数据表上的所有图表均显示 A 侧的主器件、他们希望确认。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 I²C 是双向的;在电气层面上、主从之间没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我同意克莱门斯的观点。 I2C 是一种双向协议。 主器件可位于 B 侧或 A 侧。从器件可位于 B 侧或 A 侧。从器件可位于 B 侧或 A 侧。无论主/从位置如何、都需要遵循数据表中建议的工作条件所列的 VCCA 和 VCCB 电压电平。

    此致、

    泰勒