This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A 电源序列问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCAL6408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228690/tca6408a-tca6408a-power-sequence-issue

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TCAL6408

你(们)好!

我 之前使用过 TCA6408A、如果 VCCI 在 VCCP 之前通电、那么 I2C 总线在高温期间会卡滞、TI 也提供了一个新的封装来解决这个问题。 我是否可以知道应该使用哪种封装来避免此问题?

谢谢。
明辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    这是 TCA6408A 的一个已知问题。 我们建议您先为 VCCP 供电、然后为 VCCI 供电、从而切换电源顺序。 如果您首先在 VCCP 之前为 VCCI 供电、SDA 总线可能会卡在低电平。 如果您同时为两个电源供电、此问题也应该能够自行解决。  

    我不知道这是特定于封装的问题、我认为 TSSOP、VQFN 和 UQFN 等所有封装类型都存在此问题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您分享这些信息、据我所知、TI 推出了采用某种封装的芯片版本来解决这个问题。 您能检查一下吗?

    谢谢。
    明辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了,我已经挖了兔子的洞,并找到了新的部分是 TCA 6408、封装为 X2QFN、您能否确认此器件已满足 IO 扩展器的电源序列要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    是的、您回答正确。 我们的 TCAL64xx 系列器件解决了此问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 至于 TCAL6408、它有三种封装、我已经发现两种封装具有订购信息、而数据表提供的 TSSOP 封装非常好、它可以替代 TCL6408。 我可以知道此软件包的状态吗? 例如、它们是否已发布且处于生产模式? 如果是、订购此器件的提前期和器件号是多少?

    PTCAL6408RSVR (不确定为什么它有 P)和  TCAL6408DTUR 

    谢谢。
    明辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    请离线给我发信息、因为此信息在公共论坛上很敏感。

    t-townsend@ti.com

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我是否可以知道在哪里可以找到已修复此问题的 TCAL64系列的相关信息?

    谢谢。

    吉尔伯特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    我认为您要查找的信息隐藏在上电复位电路的设计文件中。 我目前无法获得这些信息、也无法在公共论坛上分享。  

    如有紧急请求、请通过电子邮件与我联系。 我们的设计团队目前非常忙、如果您提出这一请求、可能需要一两周的时间才能得到正确答案。  

    t-townsend@ti.com 

    此致、

    泰勒