This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:与 MAX3223的比较- EOL 更换

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223, MAX3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230964/max3223e-comparison-vs-max3223---eol-replacement

器件型号:MAX3223E
主题中讨论的其他器件:MAX3223

团队您好-  

TI 已发送 MAX3223的 EOL 通知、建议将 MAX3223E 作为引脚对引脚替代产品。 您能否告诉我们 MAX3223IPW 和 MAX3223EIPW 之间的区别?  我们对任何电气性能差异尤其感兴趣

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 ESD 等级外、它们看起来是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    克莱门斯在这里是正确的。 MAX3223和 MAX3223E 之间的唯一区别是增加了"E"版本器件中的 ESD 保护。  

    MAX3223支持+/-15kV HBM ESD 保护。

    MAX3223E 在驱动器输出和接收器输入端均支持 HBM、空气间隙和接触放电。

    此致、

    泰勒