This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM MDIO 无法进行读/写操作

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231124/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm-mdio-not-able-to-r-w

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、  

我的客户正在设置 DP83TD510E-EVM 并使用 USB-2-MDIO GUI、  

他们已经安装了驱动程序并连接了硬件。 不过、当它们写入寄存器和回读时、但寄存器数据始终显示0x0000或0xFFFF。

客户想要检查 MDIO 命令是否已写入  DP83TD510E-EVM? 我们还可以与客户核实哪些信息?

谢谢、此致

Eddie Chou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TG510E-EVM 预计可开箱即用。 我们的实验室中有许多可以正常工作的电路板。 可能会混淆客户正在尝试访问哪个寄存器。 客户写入的是不正确的寄存器访问方法。 请参阅此 常见问题解答 、了解如何正确访问 MMID 空间之外的寄存器。

    此致、

    Gerome.