This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:在 TUSB211产品说明书中包含的结温范围

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230974/tusb211-junction-temperature-range-in-the-tusb211-datasheet

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212

团队、您好!

我的客户询问了 TUB211的结温范围。
TUSB211在数据表中没有结温范围数据、但 TUSB212具有数据表中的结温范围数据。
它与 TUSB212相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    可以。 它与 TUSB212相同。

    此致!

    Josh