This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:关于未使用的引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231103/max3232-about-unused-pins

器件型号:MAX3232

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/849803/max3232-floating-pin-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MAX3232CPWR#

 

DIN2、ROUT2、RIN2、DOUT2应为未使用引脚。

在这种情况下、我要用一个5kΩ Ω 电阻器将 DIN2下拉至 GND、并且将所有其他未使用的引脚保持断开。

这种感觉是否正确?

 

此致、

Taroimo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出引脚可以保持开路;未使用的总线输入引脚具有集成的下拉电阻器、可以保持开路;未使用的逻辑输入引脚不能悬空、必须连接。

    因此回答正确;DIN2必须连接到 VCC 或 GND、不管是否带有电阻器。