This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230257/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232

你好

在这方面是否有任何进展?

此致、

                彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误了我们的时间。 您能否提供此问题的一些背景信息?  您测量的时钟输出值是否合理?  或者您是否正在尝试为您的设计设定特定的输出频率?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前我无法测量我们设计中的任何东西、因为 Phy 根本不起作用(我会发布一个有关此问题的单独问题)。 理想情况是当 HS 链路为10GBASE-KR 或1GBase-KX 时、具有一个25MHz 的恢复时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的澄清。  让我们着手使 PHY 正常运行、从此、我认为确定时钟频率应该很简单。

    谢谢。

    德鲁