This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:关于 GRSTN 引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230760/tusb8041-about-the-grstn-pin

器件型号:TUSB8041

您好!

关于此引脚、我有两个问题:

  1. 引脚的内部上拉值是多少?
  2. 在 µF 表中、它显示"在 GRSTN 引脚上为1 μ F 电容器 只能发送 在 VDD33电源之前、如果 VDD11电源稳定、则应使用"。 这里它使用的是"只能 CAN"、这意味着如果 VDD33在 VDD11之前稳定、那么引脚?上就不应该有一个电容器

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果   VDD33在 VDD11之前稳定、则可以选择主动控制 GRSTz、也可以在引脚上仅设置电容器。

    但有一个大电容、比如 GRSTz 上的1uf、 这种做法始终很好。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答第二个问题。 那么第一个是什么呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 GRSTz 的 PU、我需要检查。 但该器件非常旧、可能没有答案。

    此致

    布赖恩