This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231024/tusb320hi-issue

器件型号:TUSB320HI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

变量

您能帮助查看 SCH 吗?

1. TUSB320希望在配置为 DRP 模式时实现为 Tpye-C、具有 CC1、CC2、Rd 下拉电阻、目前无法发现和识别 Tpye-C 设备

现在使用 I2C 模式高电平、I2C 可以扫描到地址0x47、然后在将 ID 连接为器件的情况下上拉200k。 端口暂停、EN 使能引脚上拉、连接到 CC1 2的 Rd 为5.1k Ω 接地、而连接到 OUT3的上拉200k Ω 为200k Ω。寄存器0x00至0x07和规格中的值完全匹配。 寄存器0x08为0x0c、寄存器0x09为0xf0、寄存器0x0A 为0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:需要移除100 Ω 和 CC 引脚上的 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:对于 DRP 或 DFP、需要使用 ID 引脚来控制 Vbus 的开启和关闭。

    此致

    布赖恩