This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145和 TCAN1043的区别

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230790/tcan1145-q1-what-the-difference-for-tcan1145-and-tcan1043

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043TCAN1043-Q1

大家好  

如标题所示、 由于 TCAN1145和 TCAN1043都支持选择性唤醒、这两者有何差异?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    yuan、

    只有 TCAN1145-Q1支持选择性唤醒、TCAN1043-Q1仅支持标准 CAN WUP。 TCAN1145-Q1还使用 SPI、而 TCAN1043-Q1仅通过引脚状态进行配置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett