尊敬的团队:
我们正在考虑将 DP83TC812R 芯片用于100 Base T1功能。 我们的架构包括通过微芯片中的 LAN7431 IC 将 PCIe 转换为 MII、DP83TC812R 通过 MII 接口与 LAN7431连接。
您能否说明以下问题以简化我们的设计?
问题1: 根据数据表、TX 时钟(输出时钟)的高/低时间范围似乎为16ns 至24ns。 MII 接口以恒定的25MHz 频率工作、TON + TOFF 将需要40ns (25MHz 的时间段)。 因此、当 TON 为16ns 时、TOFF 必须为24ns、反之亦然。 您能确认我们对此有何理解吗?
问题2. 在 DP83TC812R 芯片中检查 MII 接口的引脚对引脚连接后、这些引脚(CRS、COL、TX_ER)不可用。 由于缺少这些引脚、您能否说明如何从 MAC (LAN7431)处理这些引脚? 另外、您能否在没有这些引脚的情况下确认 DP83TC812R 是否与 MII 模式兼容?
问题3: 利用 MII 的可用引脚、我们计划映射 DP83TC812R 和 LAN7431的引脚、如下图所示。 请检查并告知我们是否正常?
问题4: 在时序图中、传输部分作为 DP83TC812R 的输入、接收部分是 DP83TC812R 的输出。 请检查下图中我们的理解、并确认我们的理解是否正确?
问题5. 由于我们计划将100Base-T1连接到 LAN7431 (PCIe 到 MII)的 DP83TC812R 接口、因此除了上述问题外、我们是否需要特别注意有关软件和硬件的任何事项?
谢谢。
Tharaneshwar S.