This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:具有 LAN7431的 MII 模式

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230602/dp83tc812r-q1-mii-mode-with-lan7431

器件型号:DP83TC812R-Q1

尊敬的团队:

我们正在考虑将 DP83TC812R 芯片用于100 Base T1功能。 我们的架构包括通过微芯片中的 LAN7431 IC 将 PCIe 转换为 MII、DP83TC812R 通过 MII 接口与 LAN7431连接。

您能否说明以下问题以简化我们的设计?

问题1: 根据数据表、TX 时钟(输出时钟)的高/低时间范围似乎为16ns 至24ns。 MII 接口以恒定的25MHz 频率工作、TON + TOFF 将需要40ns (25MHz 的时间段)。 因此、当 TON 为16ns 时、TOFF 必须为24ns、反之亦然。 您能确认我们对此有何理解吗?

问题2. 在 DP83TC812R 芯片中检查 MII 接口的引脚对引脚连接后、这些引脚(CRS、COL、TX_ER)不可用。 由于缺少这些引脚、您能否说明如何从 MAC (LAN7431)处理这些引脚? 另外、您能否在没有这些引脚的情况下确认 DP83TC812R 是否与 MII 模式兼容?

问题3: 利用 MII 的可用引脚、我们计划映射 DP83TC812R 和 LAN7431的引脚、如下图所示。 请检查并告知我们是否正常?

问题4: 在时序图中、传输部分作为 DP83TC812R 的输入、接收部分是 DP83TC812R 的输出。 请检查下图中我们的理解、并确认我们的理解是否正确?

问题5. 由于我们计划将100Base-T1连接到 LAN7431 (PCIe 到 MII)的 DP83TC812R 接口、因此除了上述问题外、我们是否需要特别注意有关软件和硬件的任何事项?

谢谢。
Tharaneshwar S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是。

    2)这些引脚(CRS/COL)与半双工通信更为相关。 DP83TC812是一款全双工器件。

    3)看起来不错。 TX_ER 对于 MII 是可选的。

    4) 4)是的、TX 是输入。 RX 是输出。

    5)到目前为止,没有问题出现。  

    此致、

    Gerome.