This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:输出电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230458/tca9544a-output-voltage

器件型号:TCA9544A

您好!

你好。  由于只有 VIL 和 VIH 值可用于电流 IC、因此需要 VOH 和 VOL 的详细信息进行电路分析。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关;SDA/SCL 规范适用于说明如何寻址 TCA9544A 本身来更改其配置。

    闭合开关的行为类似于电阻器;请参阅 RON 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ray、

    VOL 值取决于您的应用(例如运行 VCC、使用的 IOL、上拉电阻大小)。 下面是一个应用手册 、可用于测量 VOL 值。 至于 VOH、未表征该值、因为它的输出端只有一个依靠外部上拉电阻器自然上升到相应电压的开漏驱动器。  

    这里需要注意的一点是、VPASS 电压必须等于或低于最低总线电压、以正确进行电平转换并钳制下游总线电压。 这意味着、如果您尝试将1.8V 电平转换为3.3V、则 VCC 电压需要等于或低于1.8V。

    此致、

    插孔