This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:观测位

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS100KR401, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231417/ds100kr401-observation-bit

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件: DS100KR800、DS125BR401

查看寄存器组、可以看到每个通道都有(3)个状态位或观察位、但我无法找到这些位的说明。  您能否对这些位进行说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    我会考虑在 DS100KR401上保留这些引脚并将其忽略。

    在 DS100KR800中、这些已经被标记为保留。

    我想对这些位的描述源自类似的器件 、例如 DS125BR401。  请注意、在该器件上、这些位用于观察 PCIe 状态。  由于 DS100KR401没有 PCIe 特定功能、因此这些位可被忽略。

    谢谢。

    德鲁