This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:该部件与 DS280DF810之间有何差异?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230970/ds250df810-what-are-differences-between-this-part-and-the-ds280df810

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

TI 技术人员、

关于 DS250DF810和 DS280DF810

  • 有什么明显的区别?
  • 它们是否引脚兼容?
  • DS280提供的28Gbps 运行速率的上限是否为唯一的区别?

提前感谢您的帮助。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我知道 DS250DF810和 DS280DF810的唯一区别在于 CDR 范围。  这些是引脚兼容的器件。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    谢谢你的答复,并确认了我猜测的基本内容。 也就是说、CDR 的范围显然是唯一的区别。

    我认为该机票已关闭。

    此致、

    -Mark