This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:输出电平问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228117/sn65dphy440ss-output-level-issue

器件型号:SN65DPHY440SS

专家、您好!

我们的客户正在评估和调试。

您能检查一下并提供您的意见吗?

该器件用于图像传感器和 SoC 之间的 MIPI 信号、使用规范如下所示。

-。 接口:MIPI CSI-2 4通道、数据速率:1.188Gbps、输入布线:30cm、输出布线:3cm

至于该问题、在使用该器件制造的40个主 BDS 中的大约10个中、MIPI 信号无法正确输出。

有问题的器件是器件的 DATA0行、剩余的 DATA1~3和 CLK 正常输出。

当我们检查信号时、LP 信号电平会在 B'd 中上升至1.2V、其中 MIPI 正常运行。

然而、在异常运行的 B 模式下、Data0的输入端仅输出0.776V、输出端仅输出0.4V。

因此、会在图像传感器和 SoC 之间尝试 MIPI 通信、但由于信号电平不匹配、通信似乎没有正确执行。

如果您需要我们的原理图和顶部 PCB 布局、我们可以分享这些。

我们想私下谈论。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    DPHY440的 LP TX 期望连接至未端接的 LP RX。  通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    权变措施是、他们必须使用 I2C 来启用 lane0 HS 路径:

    仅为通道0启用 HS 路径:

    为 HS TX 路径写入寄存器0x50并启用8'h01 //覆盖

    在启用8'h01 //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

    为寄存器0x61写入8'h00 //禁用 LP 路径。

     为 HS RX 路径使用8'h01 //覆盖使能写入寄存器0x70

    在 启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    位0是通道0

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下我们的测试结果和我们检查时的其他症状。

    您可以在行中写下您的评论、这是我们的其他症状?

    1.调试

    1) 1)当应用接收到的寄存器设置时、 DA0P/N 引脚的电压通常会上升至1.2V、但 DB0P/N 在0.4V 时是相同的。

       没有任何改进。

    2.检查是否有其他症状


    答:当我们不应用您发送的内容时、如果 在使用初始默认图像传感器和 SoC 通信的引导后执行 MIPI 通信、它将正常运行。  

      但是、当再次复位图像传感器以更改图像传感器的初始设置值时、会出现此问题。

      此时、如果我们同时重置图像传感器和重定时器、则不会发生此问题。

      您能发现任何可能的问题吗? 或者、如果我们同时复位图像传感器和重定时器、是否会出现任何问题?

    b.出现问题症状时、确认几分钟(近3分钟)后、液位自动恢复正常、 同时也输出图像。

      DPHY440是否具有在检查特定条件后自动恢复信号波形的功能?

      这是什么行为?

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    请在下面查看我的答复。

    1.调试

    1) 1)当应用接收到的寄存器设置时、 DA0P/N 引脚的电压通常会上升至1.2V、但 DB0P/N 在0.4V 时是相同的。

       没有任何改进。

    2.检查是否有其他症状

    ***自从我们禁用 DPHY LP 并仅通过 I2C 寄存器启用 HS 以来,您是否还禁用图像传感器和 SOC LP 并仅启用 HS?


    答:当我们不应用您发送的内容时、如果  在使用初始默认图像传感器和 SoC 通信的引导后执行 MIPI 通信、它将正常运行。  

      但是、当再次复位图像传感器以更改图像传感器的初始设置值时、会出现此问题。

      此时、如果我们同时重置图像传感器和重定时器、则不会发生此问题。

      您能发现任何可能的问题吗? 或者、如果我们同时复位图像传感器和重定时器、是否会出现任何问题?

    ***我要重置图像传感器,确保图像传感器复位后再重置 DPHY440。 这将确保 DPHY440输入锁定到有效数据。

    b.出现问题症状时、确认几分钟(近3分钟)后、液位自动恢复正常、 同时也输出图像。

      DPHY440是否具有在检查特定条件后自动恢复信号波形的功能?

      这是什么行为?

    ***请查看我的第一个回复,如果您仅启用 HS 模式,您是否仍看到此 情况?

    谢谢

    大卫