This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:将 INT 和 RESET 引脚拉至3.3V、但从1.8V 为芯片供电

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231241/tca8418-pull-the-int-and-reset-pins-to-3-3v-but-power-the-chip-from-1-8v

器件型号:TCA8418

您好!

从数据表来看、即使芯片由1.8V 电源供电、INT 和 RESET 引脚也可以拉高至3.6V。 有人可以确认吗? 而当 在芯片 VCC 之前上拉 INT 和复位来供电时、芯片是否可以存活?

谢谢。