This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431A, TLVH431, TLVH431A, TLV431B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231110/voltage-regulator

主题中讨论的其他器件:TLVH431TLVH431ATLV431B、TLV431A REF3012

我将用于我们的传感器应用的 TLVH431以获得稳定电压(5.0V 时为2.5V)。 以供参考。

我想确认一下、该器件是否 符合您的产品清单中的要求。

如果你能建议我其他的设计更好的香水(低 ppm )与更低或相同的成本/,我真的很感激。

温度范围为-25至85摄氏度。

最佳 REGADS、

Hironari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV431A 和 TLVH431A 的效率为1%;TLV431B 为0.5%。 价格和供货情况取决于封装;您需要哪一个?

    (REF3012等串联基准更昂贵。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 除了表面贴装类型、我实际上不关心封装。

    哪种封装更具成本效益? 您可以推荐其他设计吗?

    此致、

    Hironari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    页面、价格和库存列在产品网页上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hironari  

    请预计 Masoud 会延迟回复、因为美国正在度假。  

    此致

    Trailokya