This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:是否具有中继器功能

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229405/tca9543a-does-it-have-repeater-feature

器件型号:TCA9543A

我想再次确认它是否具有中继器功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件为无源开关、不缓冲 I²C 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有一个离散内容、因为 Cb =一条总线的总线电容、单位为 pF、这意味着可以在 TCA9543A 之前和 TCA9543A 之后对电容进行单独计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;所有当前有效的总线段连接在一起并且形成了总线电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱门斯是正确的。 此器件为无源开关、不会缓冲 I2C 信号(不重复功能)。  

    Cb =已在 I2C 标准中更改总线电容规范。 对于标准模式或快速模式、总线上可存在的最大寄生总线电容为400pF。  

    TCA9543A 不是真正的缓冲器、但它可以通过关闭器件的通道来分离总线电容。 但是、正如 Clemens 已经提到的、TCA9543A 的每个有源通道都连接到 I2C 总线、因此可并联产生额外的寄生总线电容。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    因此、当开关切换到通道1时、 总线电容的计算公式应为:

    主机侧至 TCA9543A + TCA9543A 二次侧通道电容+  TCA9543A 连接电容(总和)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是对的!  

    总电容=主机侧电容+ TCA9543A 次级侧电容+连接到 TCA9543A 第二侧的任何电容(包括连接的每个从器件的布线电容+输入电容)  

    可以按如下方式估算电容:

    3pF/英寸迹线

    除非数据表中另有说明、否则每个连接的从器件的输入电容为~10pF。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的支持!