This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS301:是否可以使用3个数据链路中的2个?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230096/sn65lvds301-is-it-possible-to-use-2-of-the-3-datalinks

器件型号:SN65LVDS301

尊敬的 Spaciones:

我的客户正在考虑 SN65LVDS301、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们需要使用3个数据链接中的2个。 也就是说、不使用一个数据链路。

这种用法可行吗?

如果可能、您能否让我们来配置未使用数据链路的引脚。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新市三

    您可以使用 LS0和 LS1将 SN65LVDS301编程 到一个、两个或三个通道中。 未使用的通道将处于高阻抗状态、可以保持悬空。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我知道当 LS0"1"和 LS1"0"时、它可以使用2通道。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与客户分享您的答案、他们有一个额外的问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    在您所通知的数据通道中使用2个通道的方法是在2个通道中传输所有 RGB 信息。

    这一次、我们只想在3通道设置中使用 D1±(G)和 D2±(B)、而不使用 RGB 的 D0±(R)。

    它是为了避免不必要的通信

    您能否说明如何在使用3个通道的设置下终止未使用的通道(D0±)?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新市三

    由于 SN65LVDS301输出为 SubLVDS、因此如果不使用它、我会将其保持开路状态。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我知道未使用的输出通道应保持开路。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市