This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261设计架构确认并提交文档申请

Guru**** 2586395 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230719/tusb9261-tusb9261-design-architecture-confirm-and-document-request

器件型号:TUSB9261

您好!

由于我们的设计计划使用  TUSB9261 SATA 接口 USB3.0接口转换、然后控制 M.2 SSD、因此我们认为可以吗?  

如果可以、您能否帮助提供设计指南或参考原理图? 谢谢。

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    根据数据表、TUSB9261上的 SATA 接口符合以下规格:

    SATA 接口–串行 ATA 规范版本2.6
      - Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
      -支持与 ATA/ATAPI-8规范兼容的海量存储设备

    M.2 SSD 的规格是什么?

    关于参考设计、您可以参考 TUSB9261DEMO 评估板的产品页面| TI.com。 原理图位于 TUSB9261演示用户指南的底部、该指南位于 TUSB9261产品页面。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我们的项目计划安排 M.2固态硬盘,接口是 SATA3.0。

    如果 TUSB9261不支持 SATA3.0、您会建议任何其他器件吗? 谢谢。

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    遗憾的是、TUSB9261是我们唯一的 USB 转 SATA 桥接器、而且 TUSB9261 不支持 SATA 3.0仅 SATA Gen2。  目前还没有新的桥梁。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    好的、我 明白、感谢您的帮助。

    Vince