This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:如何使用 TCA9509

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, TCA9509, LSF0102, TCA9511A, LSF0101, TCA9517A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228916/tca9509-how-to-use-tca9509

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: LSF0102TCA9511A、TCA4307、 LSF0101TCA9517A、TCA9545A

您好!

我计划使用 TCA9509。
TCA9509支持在 B 侧连接上进行串联和星型连接。
我正在考虑使用 I2C 对文件进行电路配置。

TCA9509是否存在任何问题?

此致
- Satoshi

動(μ m)計画する、予定する、考える、画策する、企画する、企む、考案する

名(μ m)予定、計画、プラン、構想

iKNOW!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 (唯一的限制是对 A 侧 I/O。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:


    A 侧 I/O 限制是什么?
    您的意思是10.1申请信息的内容吗?
    总之、将 A 端口 VIH 充分拉低是正确的吗?

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;您不能将 A 侧 I/O 连接到其它特殊的 I²C Ω 端口(例如其它 TCA9509的 A 侧、或者其它 I²C Ω 缓冲器具有电压偏移的端口)、并且您一定不能使用上拉电阻器。 (另请参阅第10.2.1节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的答复。
    该系统在① Ω 和② Ω(顶部布线)中具有上拉电阻器、因此很难实现电路配置。
    是否有没有没有上拉限制的优质器件?

    ※我想避免使用 LSF0102等开关、因为负载容量随着多级增加而增加。

    该文档向 I2C 路径添加了数字。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有可在1.2V 到5V 之间转换的其它 μ I²C 缓冲器(TCA9517x、TCA9617x)在 B 侧有特殊端口、因此它们不能在这个星型连接中工作。

    TCA9511A 或 TCA4307可以正常工作、但仅在至少2.5V 时可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    克莱门斯是正确的。 TCA9509具有电压争用限制、仅存在于 A 侧、而 A 侧提供 TCA9509的其他 A 侧要连接在一起、或者任何其他实现某些可能干扰 VILC 规格的电压偏移的器件。 这还包括 Clemen 提到的上拉电阻器、这意味着节点1/2/3/4需要移除上拉电阻器。  

    如果您正在寻找用于此用途的替代器件、我们建议使用 TCA9511A 而不是 TCA4307。 9511A 和4307都不执行电压电平转换。  

    我想问一下您为什么要在应用中使用多个9509缓冲器? 您是否接近 I2C 标准的400pF 总线电容限值? 从端有多少个器件? 您是否能够使用 I2C 控制的开关来代替9509生成解决方案、它允许您打开/关闭特定通道、以便将主侧与从侧的总线电容分离?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens 和 Tyler

    感谢您提供的所有建议。
    我需要对低电压进行电平转换、并且不能使用 TCA9511A。

    从器件对于② μ ③为1个从器件、对于④ μ F 为5个、对于 μ F 为1个。
    因此、I2C 控制开关具有严格的负载容量。
    但是、任何关于打开/关闭每个通道的建议都将非常有用。
    我也要考虑这种配置。

    我们会继续考虑以下两项建议。


     仅针对① Ω 和② Ω 使用控制开关时

     

    务必小心谨慎

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    对于第一种情况、使用了4个 LSF0102开关、但 EN 连接全是一个网络。 这是不是 EN 引脚的错误表示、还是只有一个 EN 输入才能控制全部四个开关? 如果是这种情况、则所有开关都将连接到 I2C 总线、这意味着所有7个从器件都将在 EN 引脚被切换时加载 I2C 总线。 LSF0102是无源器件、不具有真正的缓冲能力。 每个分支(2/3/4)的并联寄生电容将结合使用。  

    在场景2中、TCA9509的实施将起作用、因为这将缓冲来自连接到 MCU 的主 I2C 总线的从分支3和4的寄生电容。 这将有助于分离寄生总线电容、以便总线电容不会接近400pF 限制。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    对于第一种情况、启用连接错误。
    正确地说、我们考虑了仅控制后一级电平转换器和单独的使能控制。
    但无法通过 PSpice 启用。
    当在前一级中从电平位移器分支时、可实现使能控制。
    如果您知道原因、请告诉我。
    ※我用 LSF0101替换它并进行了仿真

    场景2是可能的候选方案。
    目前、这是一种可在将线路中的上拉电流从① Ω 调整到② Ω 的同时进行驱动的配置。
    如果上拉电流约为1mA、则似乎能够在400kHz 的频率下运行。

    我检查了电路配置、了解对 B 端口没有限制。
    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    在您提供的这一新设计中、您删除了2个 TCA9509缓冲器件、并将所有器件替换为 LSF0102。 LSF0102不是真正的缓冲器。 它无法缓冲 I2C 线路并将总线电容从从从从器件侧分离到主器件侧。 因此、将两个串联的 LSF0102用于原型设计是多余的。  

    我建议使用 TCA9545A 之类的器件、该器件是 TCA9517A 等4通道 I2C 控制开关和缓冲器组合。  

    将按以下方式进行连接:

    主器件-> TCA9545A -> 3 x TCA9517A 缓冲器(1个缓冲器/从器件分支)->从器件  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    很抱歉耽误你的时间。
    这是考虑建议的开/关配置的结果。
    未采用通过 LSF0102进行所有配置的方法。
    此外、无法使用 TCA9545A、因为它必须在1.2V 电压下运行。

    场景2是可能的候选方案。
    如果您对该配置有任何疑问、请告诉我。

    ① Ω 和② Ω 有上拉电阻、而③ Ω 和④ Ω 没有。
    LSF0102-LSF0102之间也有一个上拉电阻器。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    此配置看起来是有效的。 TCA9509将缓冲主 I2C 总线的3侧和4侧。 LSF 器件并不是真正的缓冲器。 当主器件不需要与 μ ②上的下游从器件通信时、将总线电容与这些器件分离的唯一方法就是将它们禁用。  

    建议在连接2个 LSF 和2个9509器件的节点上连接上拉电阻。 该侧不存在内部偏置、需要外部上拉电阻器。  

    否则、我认为此配置合适。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    感谢 Tyler、我能够确定电路配置。
    感谢您提供的所有技术建议。

    此致
    - Satoshi