This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:长电缆驱动器的功耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232105/sn65hvd1176-power-dissipated-by-the-driver-used-with-a-long-cable

器件型号:SN65HVD1176

您好!  

我想评估驱动器通过长电缆(1km)时的功耗。

使用该链接 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-calculate-the-power-dissipation-of-high-speed-rs-485-transceivers、。

通过我们的配置:

VCC [V]         5,00
Icc [mA]         0,58.
VOD [V]         2、50
RL [欧姆]       54,00
   
IDR [mA]       46,30.

用这个公式:

PDAC = C * f * VCC * VOD

由于电缆存在寄生电容、我们的 PDAC 约为700mW、但我认为我们使用的电容值太大。

对于标准 RS485电缆,我们需要使用的每米寄生电容是多少?

我在 RS485电缆上看到11pF/ft。 但我不知道它是否物有所值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    11pF/ft 听起来对于大多数布线都很合理-但如果您有一个特定类型、我会使用它的规格。 长电缆布线可能会导致显著的功率损耗。

    据说、博客文章是一个与极小电 容负载(主要为 JIG 电容+小电容)一起使用的近似值 -虽然这可能是估算的最快的方法-实际结果可能更糟,因为在现实中1km 的传输线不是一个集总模型-它是分布式模型,因此可能有更高的功率损耗取决于传输线的影响 克服的困难。 因此、我知道这个结果可能会比您实际预期的结果略小。  

    此致!

    帕克·道德森