This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:AM26LV32E-EP

Guru**** 2966070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231334/am26lv32e-ep-am26lv32e-ep

器件型号:AM26LV32E-EP

您好、专家!

请您 确认以下器件的详细信息:

a) AM26LV32EDRP
1.此部件是否支持飞行使用建议?
答案: 是的
2.零件等级(例如:航空航天、工业、商业、汽车)
答案: HiRel 增强型产品
3.航空航天用途符合要求
答案: 是的
4.工作温度请注明是否为 Tenvironment、Tcase、Tj?
答案: TA 自然通风工作温度范围–55°C 至125°C

b) 65LBC174AM16DWREP
1.此部件是否支持飞行使用建议?
答案:是的
2.零件等级(例如:航空航天、工业、商业、汽车)
答案: HiRel 增强型产品
3.航空航天用途符合要求
答案: 是的
4.工作温度请注明是否为 Tenvironment、Tcase、Tj?
答案: TA 自然通风工作温度-55°C 至125°C

我希望在我向客户提供之前、您可以帮助我确认我对上述各项的回答。 谢谢你

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    很抱歉耽误你的时间。

    此信息似乎正确-我认为您在此处提供的答案没有问题。

    此致!

    帕克·道德森