This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:用于 TUSB4020BI 的上行和下行端口的速度配置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231602/tusb4020bi-speed-configuration-for-upstream-and-downstream-ports-of-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

您好!

请分享上行和下行端口的吞吐量或 USB 集线器速度(TUSB4020BI)的配置设置详细信息。 如何设置 USB 集线器、是否需要采取任何措施来确保集线器具有相当高的吞吐量。 此 USB 集线器端口的默认速度设置是什么。

提前感谢。

此致、

Venkat Pallepati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文卡特 :

       此 USB 端口的默认速度设置为高速,为480Mbps ,无需特别操作即可获得相当高的 吞吐量。 默认配置应该可以正常工作。

    此致

    布赖恩