This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:适用于太阳能应用的 PLC 通信

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231004/thvd8000-plc-communication-for-solar-application

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THS6222

大家好、团队成员:

客户:Delta 三相太阳能系统

PVI 系统:每个光伏逆变器350KW (总共有10个光伏逆变器)

直流电压:1.5KVdc

客户正在中央太阳能系统上使用 THVD8000/THS6222IRHF 进行 PLC 通信。  

1.客户想知道是否有任何国家/政府法规(例如 IEC61000……)来处理太阳能系统上的 PLC? 客户才知道 IEC61000是必需的。  

2.如果 RS485单通信通过 PLC 调制到两面板系统之间400m 的现有交流电力线上、THVD800是否能够支持这一点? 或者通信导线长度是否受限制?

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我很抱歉耽误你的时间!

    1.有机会-我们没有真正看到客户向我们明确表达过的国家/政府组织的许多要求。 它将需要符合当地的排放标准、并且可能会有额外的要求。 THVD8000本身直接具有符合 IEC 61000-4-2和61000-4-4标准的等级。  

    我见过客户需要 IEC 61000-4-6系统等级-但我们不直接测试该标准(常见抗噪) 所以我没有这方面的数据-但它不应该在没有评级的情况下取消设备的资格-你可能只需要测试它,如果任何特定的地方需要它。

    2.有一个限制——但它基于多个因素:

    a)调制频率-通常调制频率越低、有效最大总线长度越长、我们没有直接数字、但这是由于添加了 THS6222、这将能够增加电流输出。 如果您有标准54欧姆负载、那么在125KHz 调制频率下、您通常具有大约~610米的最大有效总线长度、但借助 THS6222、您可以获得更强的输出、但较低的负载也会影响最大总线长度 即使在较低的总线长度下、在400米处也可能会出现问题。

    b)负载-负载将影响总线可以运行的时间。 您会因电缆而产生损耗(衰减导致的直流损耗和电容导致的交流损耗)、因此选择的电缆也很重要。 然后、您还需要考虑驱动器的输出阻抗(THS6222通常约为0.03欧姆)以及有效负载。 我们已在低至1欧姆的负载下测试了此系统-但需要注意的是、在低负载条件下、您会通过 THS6222消耗大量功率。  

    我假设系统是并联的-如果不是、请告诉我-  如果它们并联、则表示您观察的有效负载低于1欧姆(约为0.6欧姆) 这超出了我们所测试的范围-所以我会有点担心 由于每个面板的有效阻抗(350kW/1.5kV->233.3A ;1.5kV/233.3A ->~6.4欧姆; 6.4欧姆/10—= 0.64)-因此在这种情况下存在较高的风险。 此外、如果我们的系统 能够处理这种低负载-我不确定-由于高电流的自发热、THS6222的输出阻抗很可能会超过其典型值(大于1A) 因此、它可能更接近有效负载-或者可能超过有效负载、这将极大地降低有效总线长度+如果增加电缆损耗、它可能变得 很大。 如果是串联的、我通常不认为是串联的、那么情况就不会令人担忧、因为有效负载高于标准 RS-485负载、因此距离实际上涉及电缆特性+调制频率。

    c)虽然大多数情况下是因素 a 和 b 的组合、但系统的阻抗匹配变得更加重要、并且总线长度也更长、因为对于较长的总线长度、反射可能会是个问题。 本质上、调制频率 越高、传输线路效应就越明显-不过、在400米处、我认为您无法避免传输线路效应、因此在观察电缆布线和线路上变压器的有效"负载"时需要考虑这一点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森