This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 转 RGMII 桥接模式设置

Guru**** 2443760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229996/dp83869hm-sgmii-to-rgmii-bridge-mode-settings

器件型号:DP83869HM

您好!

我的客户希望在 SGMII 转 RGMII 桥接模式下使用 DP83869HM。

要将 SGMII 配置为 RGMII 亮度模式、客户根据下表9指南连接了4个引脚。 但是、SGMII 转 RGMII 桥接模式设置不能正常工作。

请详细告诉我们如何将 DP83869HM 的 SGMII 至 RGMII 桥接模式设置为硬件模式。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    以下是将 PHY 设置为 SGMII 至 RGMII 桥接的正确自举设置。 您的意思是、设置不能正常工作?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。

    当客户检查了下面寄存器的位6时、它的读数为0。 如果设置正常、则应为0x43。

    当它们将 RX_CTL 引脚连接至 GND 时、读取0x43。

    请确切地告诉我们如何设置 SGMII 转 RGMII 桥接模式。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    RX_CTRL 未获得自举闩锁高电平。 我建议在复位时使用示波器检查您的自举设置。 0x6E 还具有 PHY 看到的搭接结果。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    我无法理解你的解释。 下表显示了 SGMII 至 RGMII 桥接模式的自举设置。 RX_CTRL 应为上拉。

    根据下面的表格设置、设置 SGMII 至 RGMII 桥接模式是否正确?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    RX_CTRL 为 PU、但出于任何原因、PHY 未检测到它。 您需要调试为什么通过寄存器和示波器截图会这样。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    客户根据 RX_CTRL PU/PD 状态检查了寄存器。

    1. PHY 地址为6、RX_CTRL 为下拉

    PHY 地址为7、RX_CTRL 为上拉

    哪个1和2中的 SGMII 至 RGMII 桥接模式设置正确?

    忽略 RX_CTRL 是否正确?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    由于 Mirror_EN 位为高电平、因此第二个条件是正确设置 SGMII-RGMII 桥接模式的正确方法。

    此致、

    Gerome.