This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:LVDS 的基本问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231532/sn65mlvd204b-basic-question-of-lvds

器件型号:SN65MLVD204B

您好、TI!

1. MLVDS 和 BLVDS 的区别是什么?

我看到 接收器节点的数量是2-32。 但 BLVDS 驱动器电流仅~10mA。 我能否 同时驱动32个节点?  SN65MLVD204B 的总输出电流是多少?

是否可以使用 LVDS 接收来自 SN65MLVD204B (MLVDS)的信号?  MLVDS 具有更大的驱动能力、它会分解 LVDS 吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. BLVDS 是美国国家半导体公司开发的专有接口;M-LVDS 后来由 EIA/TIA 进行标准化、具有更宽的共模电压范围。

    接收器具有极高的阻抗;添加接收器只会增加容性负载(因此限制了上升/下降时间)。 BLVDS/M-LVDS 发送器具有更高的驱动强度、因为它们需要驱动一个而不是两个终端电阻器(总线的每端一个)。

    3.这是允许的;较高的驱动电流将导致终端电阻器上产生较高的压降、这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    再加上克莱门斯所写的内容、

    1)实际上它们是相同的。 这两个接口都面向重负载的背板、并且两个变送器输出约11mA 的电流。 如需更多信息、 请点击此处、SNLA184

    2)可以,您可以使用 BLVDS 或 MLVDS 驱动多达32个节点。  

    3)是的、您可以将 LVDS 接收器与 MLVD204B 配合使用。 只需确保输入不超过您计划使用的 LVDS 接收器的"最大输入差分电压"。

    此致、

    Josh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、Clemens。

    我们能否提供将 LVDS 接收器(CPLD)与 MLVD204B 结合使用的参考设计?

    Br

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    我查看了 TI.com 网站、但没有看到任何提及采用 LVDS 接收器和 MLVDS204B 的参考设计的地方。

    此致、

    Josh