This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:需要帮助以启用 UASP 和 HID 支持

Guru**** 2930300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230049/tusb9261demo-need-help-to-enable-uasp-and-hid-support

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

您好!

我  最近订购了 TUSB9261器件。  规格表中显示其支持 HID、MSC/BOT 和 MSC/UASP。 但 在本例中、它仅支持 MSC/BOT。

我找到了几个聊天论坛链接、其中提到从最新固件开始、默认情况下这些链接处于禁用状态。

UASP:

  1. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765963/tusb9261-tusb9261---support-for-uasp
  2. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909105/tusb9261-does-this-part-support-uasp-firmware-version-1-06

      HID:

              https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837824/tusb9261-hid-enabled-and-hid-disabled

 

您能帮我提供一些软件/脚本来检查和更新固件版本以支持吗 HID 和 UASP

以便快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    感谢您指出这一 常见问题。  之后我会采取行动、使用新固件更新 TI.com 上的产品页面。

    现在、我将通过直接消息发送文件。  请接受我的朋友申请。

    按照其他线程中的注释进行操作。  软件按原样提供、无支持。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    已接受好友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sharath

    我正在跟踪此固件版本、并会尽快将其发送给您。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    TI 不再是以前为该器件提供支持的工程师。  为了创建此修改后的固件、我需要根据源代码构建 TUSB9261。  请允许我花一两天的时间设置开发环境来执行此操作。  

    顺便说一下、TUSB9261源代码可通过 TUSB9261产品页面获得。  如果您的团队中有开发人员、他们可以相应地对其进行修改。

    TUSB9261数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    很遗憾、我们目前没有任何开发人员或资源可为我们提供帮助。

    我们会等待1-2天、以便您为设置做好准备并开发新固件。

    提醒一下、我们需要 同时支持 HID 和 UASP 的固件(因为 BOT 在默认情况下已受支持)。  

    请在完成固件修改后立即通知我。

    此致、

    Sharath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    规格。  那么我将开始。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    附件是支持 UASP 的较旧版本1.04固件。  HID 支持必须通过您链接的问题中所述的 Malik FlashBurner 来启用。

    请将此版本用于您的应用程序。  该软件按原样提供、不受支持。

    e2e.ti.com/.../TUSB926x_5F00_FW_5F00_v1.04_5F00_setup.exe

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    感谢您在如此短的时间内提供所需的固件。

    我将尝试由您提供的固件 UASP 和 Malik 提到的程序 HID 和如果我面临任何问题,返回给您。

    谢谢。

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    即使选择器件和十六进制文件路径、我也没有看到程序图标突出显示。 如何刷写固件?

    此致、

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharath:

    根据 TUSB9260闪存刻录机-用户指南(修订版 D)(TI.com)、 固件似乎应通过 HID 接口进行编程。  这可以通过擦除当前固件来实现。

    擦除之后、您可以通过参考文档中的第5.1节来检查并确保器件驱动程序被正确载入。  有时在 Windows 上执行驱动程序签名时会出现问题。  如果遇到此问题、您可以通过以下方法在 Windows 上禁用驱动程序签名强制:转至更改高级启动选项、重新启动、在重新启动期间 选择"更改启动设置"、然后选择"禁用驱动程序签名强制"。  或者、您可以搜索适用于您的 Windows 版本的其他方法、这里有在线指导视频和文章。

    此致、

    尼古拉斯