This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:接收器输入的输入阻抗值

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231757/ns16c2552-input-impedance-value-of-receiver-input

部件号:NS16C2552

您好!

您是否有任何关于 SIN1和 SIN2输入阻抗值的数据?

 该器件的 SINx 有 CMOS 或 TTL 缓冲器?  

此主题适用于 NS16C2552、如果您能为我提供与 PC16552相同的信息、我将不胜感激。

谢谢。

开始吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于两个器件、所有输入均为高阻抗 CMOS 输入。 (PC16552具有 TTL 兼容的开关阈值。)

    µA kΩ 从输入电压和输入漏电流(5V / 10k Ω= 500k Ω)导出输入阻抗。 但产品说明书仅指定了泄漏电流、因为这对于设计电路更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始、

    我同意克莱门斯的观点。 两个器件都表现出高阻抗 CMOS 输入。  

    输入阻抗可根据输入电压和输入漏电流计算得出。  

    NS16C2552:5V/10uA = 500K Ω  

    PC16552:5.5V/10uA = 550k Ω

    此致、

    泰勒