This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:有3个地址位

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCAL9539-Q1, TCA9535, TS5A23157-Q1, TCA6408A-Q1, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231438/tca9539-q1-with-3-address-bits

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9535TS5A23157-Q1、TCA9548A-Q1、 TCA6408A-Q1、TCAL9539-Q1、

您好!

   请建议具有相同规格和标准且具有3个地址位的器件

提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9535用第三个地址引脚取代复位输入。 但没有汽车认证。

    您可以使用 TCA9548A-Q1等 μ I²C 开关(8通道)或 TS5A23157-Q1等通用开关(需要单独的 GPIO 控制信号)来分离总线段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要遵守这两个条件

    AEC-Q100 (1级):符合汽车应用•功能安全标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEMC、

    我们唯一能够提供功能安全的汽车1级 IO 扩展器是 TCAL9539-Q1、TCA6408A-Q1和 TCA9539-Q1。 所有这些器件都有<3个地址引脚、而6408A 只有一个地址引脚。  

    Clemens 提出了一个可行的解决方案。 可能存在带有 I2C 开关(TCA9548-Q1)或通用开关(TS5A23157-Q1)的单独总线段、以帮助解决缺少地址引脚的问题。 当然、添加这些器件需要单独的 GPIO 控制信号。  

    此致、

    泰勒