This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515ADRGR 的 P2P 替代器件

Guru**** 2943040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, PCA9515A, TCA9800, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232030/pca9515a-p2p-alternate-for-pca9515adrgr

部件号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515BTCA9800TCA9617B

需要 PCA9515ADRGR 的下一代 P2P 替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9515A 产品页面推荐了支持时钟扩展的 PCA9515B。

    其他器件具有两个电源引脚。 TCA9617B 速度更快、支持更多电压、并且在 A 侧没有电压偏移。 TCA9800/1/2/3使用不同的架构(B 端无上拉)。