This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:下一代

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232770/sn65hvd10-next-gen

器件型号:SN65HVD10
主题中讨论的其他器件:THVD1450

大家好、  

THVD1450是否为下一代 SN65HVD10DR? 您能帮助提供这方面的比较表吗? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、THVD 收发器是非常现代的收发器。

    要创建比较表、在 搜索功能中筛选所需特征、启用所有所需列、单击产品编号附近的复选框、然后单击"比较"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    假定、

    请告诉我们、通过 TI.com 进行的比较是否可行。

    此致、

    Eric Hackett