This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD761-Q1:ESD 器件是否适用于汽车 USB/PD 充电?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD751, ESD761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232294/esd761-q1-is-the-esd-device-suitable-for-the-car-usb-pd-charging

器件型号:ESD761-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD751ESD761

您好!

我正在设计一个汽车 USB-PD 充电模块、并试图找到一些适用于 CC 和 D+D-导线保护的 ESD 组件。  

在汽车 USB 充电应用中、ESD751/761/1LIN24 -Q1是否  也可用作 Type-C 端口 CC1/CC2/D+/D-的 ESD 器件? (请考虑数据速率<1Mbps)。 是否有针对这3个器件的建议最大支持数据速率?

是否也可以使用~36-40V 击穿电压器件? 所有3个器件都应满足 VBUS 短路要求、但不能太大程度地应对 BAT 短路的情况。

请建议是否首选其他解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    这些器件可支持 高达~1Gbps 的数据速率、支持低于1Mbps 的数据速率也不会出现问题。  

    这些器件都将在35V 附近击穿、Vbus 电压是24V 还是更高?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    感谢您确认有关数据速率的问题、1Gbps 功能听起来很完美。  

    对于 PD EPR 情况、VBUS 可以大于20V (28V、36V、48V)、而目前它并不重要、因为24V 足以用于 PD SPR 应用。  

    我提到了>35V,因为汽车电池在负载突降情况下可能达到~40V。 不太 可能发生这种情况 、但如果发生这种情况、35V 器件将会损坏。 最好 ESD 器件能够击穿~40V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    该器件在24V 或28V 电压下可实现与 Vbus 的短路、在36V 电压下也可正常击穿、因此在这种情况下需要更高电压的二极管。

    如果您希望免受负载突降情况的影响、我们当前的汽车产品系列将没有任何能够处理40V 负载突降的二极管。

    我们的 ESD761/751/LIN24-Q1器件旨在防止12V 电池系统发生电池短路情况。 它们无法防止超过工作电压的电池短路。  

    此致、

    Sebastian