This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:无法操作单个电源控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232583/tusb4041i-q1-can-not-operate-individual-power-control

器件型号:TUSB4041I-Q1

您好、团队成员:

我正在尝试控制下行 VBUS 电源。  

但我无法控制 PWRCTRL1_BATEN1 ~ PWRCTRL1_BATEN4 。  

症状如下

1.我使用 SMBus 控件,第一个配置值是(5h/10h,6h/0Fh,07h/8Fh,08h/0Fh,0Ah/60h, 0Bh/80h , F8h/01h 和它运作良好。  

2.我将偏移值08h 从0Fh 更 改为01h,然后将 PWRCTL/Baten 2~4端口更改为低。 工作正常。

但是我将偏移值08h 更改为0Fh、 PWRCTL/Baten 2~4端口仍然为低电平并且没有改变。

 -无法控制 PWRCTL/Baten Low 到 High。  

是否有任何事情需要考虑一些配置或硬件设置?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 主机使用设置端口特性(端口电源)和清除端口特性(端口电源)命令控制 USB 集线器的下行端口电源、这些命令使 TUSB4041I-Q1 断言 PWRONz 输出或使其无效。

    谢谢

    大卫