This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:当 CC 到 VBUS 短路时断开 VBUS 电源

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231128/tpd6s300a-removing-vbus-power-when-cc-to-vbus-short-circuit

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我们的客户已使用适用于保护器件的 TPD6S300A 开发了 USB-C 灌电流端口设计。 然后、他问如何制定方案、在发生 VBUS 到 CCx 短路等故障事件时切断 VBUS 电源。

由于这种情况是灌电流应用、因此我认为只要拉电流侧电源处于活动状态、就无法实现。 对于这种情况、您是否会提出任何想法或经验?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     需要将/FLT 引脚连接到哪个 PD 控制器、具体取决于用于灌电流端口的 PD 控制器

    a)可以配置为禁用 VBUS 输入事件的 GPIO 之一。 或者、

    B)如果有一个板载 EC、则将/FLT 连接到 EC 并让 EC 告诉端口禁用 VBUS

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    客户将 TPS65987D 用作 PD 控制器。 我很好奇我们如何切断灌电流侧的 VBUS 输入电源。 即使/FLT 连接到 TPS65987D、我也认为 VBUS 电源无法禁用、因为这是灌电流、端口由于 CC 到 VBUS 短路而不控制 VBUS VIS CC 引脚。 这是否意味着 D+或 D-能够禁用电源侧的 VBUS 电源。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国 因纪念纪念日而不在办公室。

    我明天会回到你的身边。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65987D 将禁用内部的电源路径、因此将系统与端口断开。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面我来总结一下它的工作原理。

    1. CC 对 VBUS 短路。

    2. TPD6S300A 切断 CC 路径、并将/FLT=低电平有效到 TPS65987D GPIO

    3. TPS65987D 切断 VBUS。

    尽管 CC 仍处于 UBB-C 连接器上对 VBUS 短路状态、而由于是受电方、因此由供电方在 CC 引脚上提供 VBUS 电源、但通过 TPD6S300A 将 PD 控制器侧的 CC 引脚切断到 CC、系统可实现 CC 过压保护。

    我的理解是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。

    此致