This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 2.0高速集线器兼容性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232603/tusb2046b-usb-2-0-high-speed-hub-compatibilities

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BI

您好、TI Guru、

我 忽略了 USB 集线器  TUSB2046B 的数据表 、  在需要支持高速的设计中使用了该数据表。 虽然 数据表中提到了 USB2.0、但 TUSB2046B 仅支持12Mbps、即 USB1.1速度。

请推荐 能够支持480Mbps 的替换部件。

如果你能找到一个直接的地方,那将是非常感谢。

如有 任何直接用于 TUSB2046B 的器件、请推荐符合以下要求的器件。

1. USB2.0 480Mbps

2.虽然  TUSB2046B 有4个端口,但我们的设计只需要2个端口。 请推荐 2个端口部分

3.我们只是用作 a 简单集线器 并且不需要任何监控等

 
此致、
Alder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的双端口高速集线器是 TUSB4020BI。