This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10MHz TTL 发送器和接收器 IC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, DS90LT012A, SN74LVC1G125, DS90LV012A, DS90LV011A, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232403/10-mhz-ttl-transmitter-and-receiver-ic

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125、SN74AHC1G125 、 DS90LV012A、 DS90LV011A、DS90LT012A、 THVD1450

大家好、

您能在下面向我们的客户查询帮助我们吗?

我希望使用单端信号创建 TTL 发送和接收电路。 我希望以高达10MHz 的频率发送/接收。 我不想重新发明车轮、因此、我假设您有大量的应用手册来说明如何做到这一点以获得出色的信号质量和速度。 您能否给我发送一份应用手册、说明进行此设置的最佳方法?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    TRX 中唯一支持10MHz 频率的接口收发器是 RS485、这是差分信号方案。 如果您要向 RS485收发器发送单端信号、以便与差分信号相互转换、则可以选择这种方式、否则我们没有这样高的单端接口。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TTL"和"单端"表示逻辑。 您可以使用任何逻辑缓冲器、例如 SN74AHC1G125、SN74LVC1G125。

    TTL 在几十年前就已经过时;如今、它经常用于描述不是 TTL 的信号。 请说明所需的通道数、电压和驱动强度。

    如果布线超过约4英寸、则可以获得传输线路效果。 请参阅 AHC 逻辑系列 指南或 LVC 设计人员指南中的"输出的正确端接"一节;实际上、您只需在发送器上添加一个约33 Ω 的串联源端接电阻器。

    如果环境中的噪声非常大、单端信号可能不再起作用。 然后、您可以使用差分发送器和接收器、LVDS (例如 DS90LV011A 和 DS90LV012A/DS90LT012A)或 RS-485 (例如 THVD1450)。