This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E PCB 布局参考线

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, SN65HVD485E, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232145/sn65hvd485e-sn65hvd485e-pcb-layout-guide-lines

器件型号:SN65HVD485E
主题中讨论的其他器件: THVD1420、THVD1520

您能否建议 PCB 指南线 SN65HVD485E、

是否直接要求 PCB 引线、

请参阅附加的 PCB 布局是否正常。

适用于小型保险丝器件的 PTC Us

请建议更好的布线和设计更改。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、差分信号应对称布置;A/B 引脚的排列方式使得这成为可能(请参阅数据表的第9.4.2节)。

    考虑将 U19和 U20向右旋转90°。 但对于短线迹或较慢的速度、这并不重要;您的布局可能没问题。

    (THVD1520/THVD1420更现代、更便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    我同意 Clemens 的观点-他的分析/建议 是正确的。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。